P21*6.3 Zoll Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
NS17*5.8 " Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
P80Ⅲ Without Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV100
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!
Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die Marke T-MOTOR stets Qualität als oberstes Ziel verfolgt. Es bedient Kunden auf der ganzen Welt, gewinnt die Anerkennung von Benutzern und wird von allen Branchen und Bereichen hoch gelobt. Es hat ausgezeichneten Ruf für T-MOTOR-Marke gewonnen. Nach Jahren stetiger Entwicklung ist T-MOTOR gewachsen und hat sich zum weltweit führenden Anbieter von UAV-Antriebssystemen entwickelt.
Das F&E-Team von T-MOTOR verfügt über langjährige Erfahrung in Design und Flugtest. Es setzt innovative Technologien ein, um qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. Derzeit hat es viele Serienprodukte entwickelt und viele Geschmacksmuster und Zertifizierungen erhalten.
------F-Serie: Sie wird hauptsächlich im FPV-Wettkampf- und Freestyle-Bereich eingesetzt,ist der wettbewerbsfähigste Motor, der für FPV-Berufspiloten entwickelt wurde.
------MN-Serie: Sie wird hauptsächlich im Bereich der Luftbildfotografie eingesetzt und verfügt über ein einzigartiges Design, um Ihre Fluggeräte zu schützen.
------U-Serie: Es wird in Leistungstyp und Effizienztyp unterteilt. Es wird hauptsächlich in industriellen und kommerziellen Anwendungsbereichen eingesetzt. Es wagt sich durchzubrechen, ständig zu innovieren und die Eigenschaften des Motors voll auszunutzen, um den Bedürfnissen der verschiedenen Kunden gerecht zu werden.
------Paket-Serie: es ist bequemer, achtet auf das Preis-Leistungsverhältnis, so dass mehr Benutzer T-MOTOR-Produkte erleben kann;
------Suspension-Serie: Es wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen und Ihr Antriebssystem perfekt aufzurüsten.
T-MOTOR wird in den nächsten Jahren entsprechend den Veränderungen und Bedürfnissen des Marktes weitere hochwertige Produktserien auf den Markt bringen. Verschiedene Motorenserien werden mit den entsprechenden elektronischen Geschwindigkeitsreglern und Propellern zu einem kompletten Antriebssystem kombiniert, um den Bedürfnissen der Benutzer in verschiedenen Bereichen gerecht zu werden.
Heute, während sich T-MOTOR weiterentwickelt, hält es immer noch an dem Entwicklungskonzept von Qualität als erste Priorität und ist einzigartig in der riesigen Geschäftsbereichen. T-MOTOR wird sich künftig an der Kundennachfrage orientieren. Ziel ist es, die Leistung und Qualität der Produkte zu verbessern, kontinuierlich zu innovieren und zu entwickeln und den Kunden zufriedenstellendere Produkte anzubieten
T-MOTOR ist bei uns, um unseren Flugtraum zu schützen!
Tiger-Kultur
In der traditionellen chinesischen Kultur ist Tiger berühmt für seine Tapferkeit, Kraft, Stärke, Mut und Vitalität und wird so zum König des Dschungels. TIGER MOTOR (kurz als T-MOTOR bezeichnet) hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner Professionalität, seiner Qualität, Innovation, Integrität und seinem großartigen Service der führende Star auf dem Gebiet der UAV zu sein.
Professionalität
T-MOTOR bietet seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen mit Professionalität an, und achtet grundsätzlich auf die Interessen der Kunden
Qualität
T-MOTOR ist bekannt dafür, sich auf Qualität zu konzentrieren und das sicherste Antriebssystem zu entwickeln, um Ihren Flugtraum zu schützen
Innovation
T-MOTOR basiert auf dem Nutzererlebnis, innoviert Ideen und entwickelt zufriedenstellende Produkte für Kunden
Ehrlichkeit
T-MOTOR basiert auf Integrität und freut sich auf die gemeinsame Entwicklung und die Win-Win-Zusammenarbeit mit Ihnen
Dienstleistung
T-MOTOR ist voller Leidenschaft und bietet Ihnen umfassende und professionelle Dienstleistungen, damit Sie das Produkt bequem erleben können.
Return address:
24th Floor, Building B, Yunzhongcheng, No. 3399, Ziyang Avenue, High-tech Zone, Nanchang City, Jiangxi Province