P21*6.3 Zoll Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
NS17*5.8 " Kohlefaserpropeller-2 Stücke/Paar
P80Ⅲ Without Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV100
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!
I. Bedingungslose Rückgabe / Umtausch
1. Wenn die Originalverpackung der Ware nach Erhalt der Ware nicht geöffnet wird, können Sie sich an unsere Firma wenden, um die Ware zurückzusenden und umzutauschen (Die Frachtkosten wird vom Kunden getragen).
2. Wenn die erhaltene Ware nicht den Anforderungen entspricht, bitten Sie um Rückgabe / Umtausch (Die Frachtkosten wird von unserer Firma getragen) unter der Bedingung, dass die Originalverpackung der Ware nicht geöffnet wird.
3. Nach Erhalt der Ware kann das Produkt nicht normal funktionieren. Es wird durch die Inspektion des technischen Personals festgestellt, dass es Qualitätsproblem des Produkts gibt (Die Frachtkosten wird von unserer Firma getragen);
Hinweis: Im Falle der Einhaltung der Rückgabe- und Umtauschbedingungen wird sich unser Unternehmen innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Ware mit dem Kunden in Verbindung setzen, um die Rückerstattung zu besprechen.
II. Bezahlter Reparaturdienst (Die Frachtkosten für den Hin- und Rückversand wird von Kunden getragen.)
1. Menschlicher Bedienungsfehler, Installation des falschen Propellers, was zum Durchbrennen des Motors und der elektronischen Drehzahlregelung führt;
2. Bedienungsfehler und Kurzschlüsse, die durch Leitungskontakt verursacht werden, verursachen ein Durchbrennen des Motors und der elektronischen Drehzahlregelung.
3. Der Motor und die elektronische Drehzahlregelung werden beschädigt, wenn Sie das Gerät ohne Erlaubnis umbauen, zerlegen, das Gehäuse öffnen usw..
4. Wenn das Startgewicht das sichere Startgewicht überschreitet, was zu Schäden am Motor, an der elektrischen Drehzahlregelung und am Propeller führt.
5. Der Motor und die elektronische Drehzahlregelung sind aufgrund der Verwendung bei extrem schlechtem Wetter durchgebrannt.
6. Der Motor, die elektronische Drehzahlregelung und der Propeller sind durch Aufprall oder Herunterfallen sowie durch andere unsachgemäße Bedienungsvorgänge beschädigt, wodurch das Gerät nicht mehr normal funktionieren können.
7. Bei Überschreitung der Garantiefrist werden alle durch Produktwartung verursachten Kosten nach Vorlage des gültigen Kaufbelegs vom Kunden getragen.